This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GC4016DK:并行模式下无输出信号 RDY 和 SFS

Guru**** 2482805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/724744/gc4016dk-no-output-signals-rdy-and-sfs-in-parallel-mode

器件型号:GC4016DK

你(们)好  

我在并行模式下使用 GC4016。 但我 DP 看不到输出信号 RDY 和 SFS。  我的顺序是:

1)。 正在初始化 GC4016芯片

独立 GC4016芯片的初始化序列类似于 multi-GC4016芯片的初始化序列
过程、不同之处在于使用了 One_Shot 来同步芯片、而不是 SIA 输入同步。 。
步骤是:
1、通过将全局复位寄存器地址0设置为0xf8来复位芯片。
2.配置芯片的其余部分、包括将 DEC_SYNC、RES_SYNC 和 OUT_BLK_SYNC 设置为
为 One_Shot (模式4)、OS_MODE 为1。
3.通过将 One_Shot 设置为高电平来使同步生效。
4.通过将地址0设置为0x08来释放全局复位。
5.通过将 One_Shot 设置为0来释放同步。

2)。 我将 dat 写入第98页:

页地址数据

98  16.      0xFF
98 17.        0x40
98  18.      0x6c
98  19.      0x0
98 20.        0xe8
98 21.        0x1.
9822.        0x0
98 23.        0x10
98 24.        0x32
9825.        0x45
98  26.      0x67
98 27.        0x0
98 28.        0x2.

那么、在这之后、我不会看到信号。 请告诉我我还必须做什么 ? 我必须检查任何寄存器吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不清楚您的配置是否不起作用、或者您正在调试的硬件设计。
    a)检查 VCORE 和 VPAD
    b)检查输入时钟部分4.5
    c)您应该使用 GC4016设计器套件或数据表中的诊断配置来帮助写入和读取配置寄存器
    页面控制非常重要
    d)当您准备开始测试并使用单次触发时、将信号路由到 Sync Out、以便您可以在示波器上测量该值
    e)在表5-13中对寄存器进行编程、使用同步输出、您应该计算计数器周期数

    f)同步 GC4016有许多级、它们都需要同步才能生成输出
    输入(如果使用 ZPAD)、混频器、CIC、CFIR、PFIR、 重采样器、Outblock。 它们通常都需要匹配 OneShot 或从不匹配
    确保 SyncSelect 是 OneShot 或 None 的所需设置(如适用)

    g)我通常尝试在校验和测试表5-13通过后获得输出。 第1.2.8节输出模式、使用4个标签位、您可以标记正在输出的 DDC 通道。 让我们看看图1-16、PAR EN、SFS EN、RDY EN、SFSMode=0、 块大小=3、同时检查输出时钟分频器。

    h)因此、如果您获得正确的校验和、则执行步骤 e)
    我只会重新配置输出块、EN_PAR = 1、EN_SFS = 1、EN_RDY = 1、EN_SCK = 1、 输出模式= 3、主器件= 1、parllel = 1
    然后、使用标记位和舍入来获取同步模式下预期的通道输出。

    此致、
    Joe Quintal