This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:REFCLK 和 sysref 引脚的信号类型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1189194/afe7769evm-type-of-signal-for-refclk-and-sysref-pins

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769

各位专家:

你好。

我们 想知道 AFE7769评估板中的 JESD REFCLK 和 sysref 使用哪种类型的信号。

谢谢你。

此致、
Archie A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    从 FMC 板进入 FPGA EVM 的 JESD204参考时钟和 SYSREF 是基于 LVDS 的信号。 时钟根据接口速率以及 JESD204 LMFS 参数进行调整。

    -Kang