This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109EVM:TRF3711XX 器件的寄存器1中 BUF 的功能/用途。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/699184/trf371109evm-function-purpose-of-buf-in-register-1-of-trf3711xx-device

器件型号:TRF371109EVM

TRF3711 EVM 用户指南将 BUF PWD (断电)寄存器描述为:

启用混频器输出测试缓冲器的断电;默认为断电。

此功能是否可用于最终用户?

如果是、它的实际作用是什么、显示具有输入和输出端口的电路的原理图将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jusswanto:

    缓冲器提供阻抗隔离。 例如、如果要将 ADC 等其他器件连接到 TRF3711的混频器输出、则缓冲器会将解调器的输出阻抗与 ADC 的输入阻抗隔离开来。 如果没有缓冲器、则必须将混频器输出阻抗与 ADC 输入阻抗匹配、以实现最大功率传输。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃本:

    混频器输出处于直流至16MHz 左右的频率范围内。
    大多数 ADC 具有高输入阻抗、我使用的 ADC 的输入阻抗为千兆欧。
    混频器输出阻抗是多少?
    什么是 BUF 输出阻抗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jusswanto:

    输出阻抗为1k Ω(电阻)、20pF (电容)
    该缓冲器还支持更宽范围的共模电压。 如果您要直接连接到混频器输出、则需要确保共模电压为1.5V。 借助缓冲器、可通过 VCM 引脚支持1.5V 至2.8V 的共模电压。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您参考的是 mixi/Qoutp/n 端口、则这些端口可在经过 BB 增益和滤波器路径之前访问解调器输出。 通常会关闭 buf_out 以禁用这些端口。 但是、这些端口是可用的、它们不会经过测试、因此性能指标不能得到保证。 这些端口的输出带宽受缓冲器带宽的限制、该带宽大约为25-30MHz。 这些端口需要高阻抗负载、并与正常 BB 输出类似、可在1.5V 标称共模电压下工作。 利用这些端口可产生大约10dB 的增益(取决于频率)。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eben。