This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37B32:使用具有50欧姆单端输出的混频器

Guru**** 2529290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/698790/trf37b32-using-the-mixer-with-50-ohm-single-ended-output

器件型号:TRF37B32

您好!

是否有任何关于如何将200欧姆差分输出转换为50欧姆单端输出的建议? 差分输出的原理图位于第6页: http://www.ti.com/lit/ug/slwu088/slwu088.pdf

我附加了一个看起来是什么样子的图像。 我是否应该将突出显示的变压器输出短接至接地? 是否有任何关于如何找到集成度更高/更小的解决方案的建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、

    由于变压器阻抗比为4:1、因此初级侧的阻抗为50欧姆、次级侧(或器件侧)的阻抗为200欧姆。 您可以按原样使用原理图、而无需对50欧姆接口进行任何更改。 请注意、您突出显示的变压器输出已对地短路。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我的大脑以某种方式假定 R12是 DNI、电容器已组装。 嗯。