This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:调制器的低功耗输出、只能看到-20dBm 而不是+5dBm。

Guru**** 2482775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/696148/trf372017-low-power-output-from-modulator-only-see--20dbm-instead-of-5dbm

器件型号:TRF372017

寄存器转储:

#序列1、2、5、6、7、 4.

Reg1:0x91000806、
Reg2:0x50B20510、
Reg5:0xB145C0B0、
Reg6:0x700809A9、
Reg7:0xF008820B、
Reg4:0x30018052

初始化
(11:21:42) TX:1002040137910036
(11:21:42) RX:1002048137910036
(11:21:42) TX:10020401380806B8
(11:21:42) RX:100204813806B8
(11:21:42) TX:100204013750B2C4
(11:21:42) RX:100204813750B2C4
(11:21:42) TX:1002040138051010B1
(11:21:42) RX:10020481380510B1
(11:21:42) TX:1002040137B145D0
(11:21:42) RX:1002048137B145D0
(11:21:42) TX:1002040138C0B055
(11:21:42) RX:1002048138C0B055
(11:21:42) TX:100204013770084F
(11:21:42) RX:100204813770084F
(11:21:42) TX:100204013809A914
(11:21:42) RX:100204813809A914
(11:21:42) TX:1002040137F008CE
(11:21:42) RX:1002048137F008CE
(11:21:42) TX:1002040138820B39
(11:21:42) RX:1002048138820B39
(11:21:42) TX:1002040137300196
(11:21:42) RX:1002048137300196
(11:21:42) TX:10020401388052F3
(11:21:42) RX:10020481388052F3

调制器 I 和 Q 输入设置为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 TI GUI、则可以发送首页的屏幕截图、以便查看控件。 以下是需要检查的一些事项:

    1.确保您正在查看适当的边带。 频谱可能与您所期望的值相反、您可能会看到抑制的边带。

    2、表示调制器输入为零。 这意味着没有信号。 如果没有 BB 信号、则除...以外没有射频输出。

    低馈通进入输出。 它应该大约为-40dBm。 验证这不是您看到的信号。

    4.验证 BB 信号是否在 Vcm = 1.7V 或交流耦合条件下设置、并使用内部 VCM 发生器。

    5.确认 LO 信号已锁定且频率正确。

    6.检查输出 SMA 连接器的焊接;焊点可能损坏/破裂。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们看到的功率约为-40dBm。 那么、这是正常的、因为 IQ 多路复用器需要大于零的输入来将射频输出增加到-40dBm 以上?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您会看到载波在已编程 LO (~1575 MHz)下馈通。 这是正常情况。 载波馈通不是"正常射频输出"。 载波馈通是 I/Q 基带输入中较小的直流偏移不匹配的产物。 现在、您不会注入任何 I/Q 输入、因此没有射频信号输出。 内部 I/Q 直流失调电压不匹配会生成载波馈通、您可以在 S/A 上看到

    如果您注入5MHz BB 音调、则应看到射频输出5MHz 远离载波、而抑制图像5MHz 位于另一个方向。

    -RJH