请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1| 名称 | 类型 | |
| launchxl-cc26x2r1_assembly_bottom.art | 返回页首 | |
| launchxl-cc26x2r1_assembly_top.art | 底部 | |
| launchxl-cc26x2r1_bottom.art | 内部 | |
| launchxl-cc26x2r1_drill.art | NEG 平面 | |
| launchxl-cc26x2r1_layer2.art | POS 平面 | |
| launchxl-cc26x2r1_layer3.art | 钻削顶部 | |
| launchxl-cc26x2r1_past_bottom.art | 训练机器人 | |
| launchxl-cc26x2r1_past_top.art | 钻孔内部 | |
| launchxl-cc26x2r1_silin_bottom.art | 丝绸顶部 | |
| launchxl-cc26x2r1_silin_top.art | Silk Bot | |
| launchxl-cc26x2r1_soldmask_bottom.art | 遮罩顶部 | |
| launchxl-cc26x2r1_soldmask_top.art | 掩码爬虫程序 | |
| launchxl-cc26x2r1_top.art | 粘贴到顶部 | |
| 钻头-1-4-NP.DRL | 粘贴 Bot | |
| 钻孔1-4.DRL | ROUT/磨机 | |
| nc_param.txt | 绝缘体 | |
| 参考设计顶部 | ||
| 参考爬虫程序 | ||
| 临时 | ||
| 边界 | ||
| 暗图像 | ||
| 清除图像 | ||
| 网表顶部 | ||
| 网络列表爬虫程序 | ||
| 网表内部 |
尊敬的
如何处理相应的光绘文件和 PCB 层?