This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GC5328:是否提供硬件设计支持?

Guru**** 2926590 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727, 66AK2L06, RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/722006/gc5328-is-hardware-design-support-available

部件号:GC5328

您好!

是否有采用 GC5328数字预失真 IC 的评估板或参考设计?

此外、从哪里可以下载 TMS320C6727 DPD 优化软件? 是否还有用户指南?

谢谢、此致、

Ojonav Hazarika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ojonav、

    GC5328处于"生命周期购买"状态、因此我认为 EVM 已停产

    对于 TMS320C6727问题、最好在处理器论坛中进行解答、以便那里的专家可以解答您的问题。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GC5322、GC5325、GC5328器件都集成了数字发送器、峰值系数降低和数字预失真。  未销售此产品系列的评估模块。   第二代 GC5330、GC5337、GC6016器件包括集成数字发送器、峰值系数降低和数字预失真以及数字接收器。  这些产品位于 TI store 的 GC6016 EVM 上出售。   有一个第三代数字发送器/数字接收器/ JESD204B/and Floating Point DSP、ARM 集成处理器、带有外设 TCI6630K2L/66aK2L06器件。

    DPD 软件是作为内置应用程序提供的、而不是作为 GC5322的源代码提供的。  C6727是一款音频处理器、用于实现浮点功能。   

    在 GC5330系列中、C6748 DSP 或 L138 DSP/ARM (用于 GC6016 EVM)用于控制和 DPD 处理。  同样、软件是作为应用程序提供的、而不是 DPD 源代码。  目前没有支持 GC533x/6016系列的计划、可以提供 EVM 原理图/布局。  该 EVM 目前不销售。  如果您有当地的 TI 现场应用工程师或 TI 分销商工程师、他们可以联系 Kang、我们可以私下发送数据集(即不在论坛上)。   

    在 TCI6630K2L 中、可以购买 eInfochips EVM " www.ti.com/.../xtcievmk2lx "。   TCI6630K2L 有一个称为 RFSDK 的软件、可以在其中使用控制和 DPD 库(小型蜂窝 LTE 应用)、该软件可与 HSP JESD 数据转换器配合使用。  " http://www.ti.com/tool/rfsdk "  

    有些第三方提供商将集成数据转换器和 TCI6630K2L 作为 OEM 模块、Comm Agility Ltd 或具有设计帮助 Azcom Ltd.销售

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    非常感谢您的回答。 这很有帮助。

    此致、

    Ojonav