This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 AFE7500数据表

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/719717/looking-for-afe7500-datasheet

主题中讨论的其他器件:ADC32RF45DAC38RF80

您好!

我想使用其他收发器分析 AFE7500。 我在网上看不到详细的数据表。 如果有人有、请分享数据表链接。

谢谢、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFE7500不是公共器件、不建议用于新设计。 或者、请查看采用射频采样收发器的 TSW40RF80参考设计。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在寻找能够每 秒执行1000个频率跃点的射频收发器、它应该具有4GHz 至5GHz 的工作频带。 TSW40RF80是否支持我的跳频速率?

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您共享的器件只有高速 ADC 和 DAC?
    没有射频知识?

    谢谢、
    Muthu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TSW40RF80采用 DAC38RF80射频采样 DAC 和 ADC32RF45射频采样 ADC。 这些器件将位转换为射频、反之亦然、因此它们是射频收发器。

    射频 DAC 可在第二奈奎斯特区域支持高达5GHz 的运行、但性能会降低。 射频 ADC 的模拟带宽限制在约4GHz。

    如果必须在高达5GHz 的频率下运行、则这些器件可能不太适合。 可能没有一个简单的备选器件可供选择。 有一个高度集成的4T4R 射频采样收发器、支持高达5GHz 的频率、但它是一款用于高通道数系统的器件。 或者、您可以使用 TRF3704调制器和 TRF3711-35解调器以及适当的 DAC/ADC 来选择更分立的直接转换架构。 这种方法具有成本优势、支持使用双射频合成器跳频。

    -RJH