This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:基准时钟和 PFD 馈通

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722EVM, TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/718495/trf3722-reference-clock-and-pfd-feedthrough

器件型号:TRF3722

我目前在发送器设计中使用 TRF3722。  在使用 TRF3722EVM 评估板(微波源100MHz 参考、25MHz PFD 和2800MHz 输出)进行测试时、我注意到了馈送到调制输出的参考频率。  请参阅随附的图片。

评估板上的第二个测试显示、DAC 输入被禁用时、PFD 频率也似乎会溢出。  请参见第二张附图。

TRF3722的输出通过低通滤波器馈送、以减少第2和第3谐波、但我仍然有一个参考时钟和 PFD 馈通问题、这可能会导致上游混频器输出端出现"近端"混合杂散内容。

是否有方法可以减少该馈通?

提前感谢您。

Jon

基准馈通

DAC/调制器被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我们将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon:

    存在高阶 PFD 杂散;但是、我认为它们不是那么高。  我在 LO 输出上测量、如下所示。  最大的高阶杂散是-150MHz 偏移、大约为-83dBm。  如果我在没有 BB 输入信号的情况下测量射频输出、则电平会降至-95dBm。

    有一些旋钮会影响 PFD 杂散性能。  应该小心、因为通常会对相位噪声产生相关性、而当您改善一个时、另一个会降低。  环路滤波器是最先探索的领域之一。  我建议使用 TI EVM 中的分数环路滤波器。  您可以调节电荷泵电压以有效地更改环路滤波器响应。  我能够看到 PFD 杂散随 CP 降低、但这确实会影响相位噪声性能。

    还有几个其他旋钮可以提供一些改进:ISOURCE_TRIM 和 TX_DIV_BIAS。  我在修改这些参数后看到了 PFD 杂散的细微变化。

    如果您的频率始终是 PFD 的偶数倍、则可以选择切换到不存在高阶 PFD 杂散的整数模式。

    -RJH