This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无源标签尺寸或其天线与读取范围之间的链路

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/715969/link-between-passive-tag-size-or-its-antenna-and-reading-range

如今,日立的 u 芯片是市场上最小的已知微芯片。 不同的读取范围存在争议。 一般意见是标签 的读取范围在几厘米以内。  
为什么这么做,为什么不能放大它的范围。 由于天线尺寸和波长不允许出现更大范围、是否存在一些基本限制?  
如果您在解释中加入一些数学运算、我会很高兴  
谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用我们的范围估算器扩展表来计算/估算范围。 此展板可在我们的 E2E 论坛上获取。 以下是链接。

    谢谢、

    PM