This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 Latte 错误。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J57EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1188968/afe7950evm-about-errors-of-latte

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950TSW14J57EVM

我想使用 AFE7950EVM 和 TSW14J57EVM 评估 AFE7950。

现在我已经完成了器件设置、我在参考用户指南的同时继续进行工作、但当我继续执行用户指南第4.9节中的自动配置时、当我按下 F5键执行时会出现一些错误。

我将附上日志、您能告诉我如何处理它吗?

对于 LED、AFE7950具有 D3照明、TSW14J57具有 D1.3/8照明、D5.6.9弱照明和 D2.4.7照明关闭。

第4.11节中描述的每个默认频率代表什么? NCO 频率=采样率、对吧? 例如、如果我要输入和评估3GHz 信号、是否应使用4.12中所述的命令将其设置为3000?

感谢您的 reply.e2e.ti.com/.../LatteLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    需要检查的一点是、AFE7950EVM 和 TSW14J56都由电流限制为5A 的电源提供5V 电压。 此外、我建议遵循 AFE79xx Secure 文件夹中提供的 AFE79xxEVM_TSW14J57启动指南。 可以在 AFE7950主页 https://www.ti.com/product/AFE7950上请求访问该文件夹。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:
    感谢你的答复。
    电源电压和电流限制正常。
    当我参考 AFE7950EVM-TSW14J57启动指南继续操作时、即使我在步骤3中按下了"Send"按钮、LED D3也不会亮起、并且显示了附加的消息。
    我现在该怎么办?

    此致、
    Kazuto Odajima。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    此弹出窗口只是为了告知您通道速率和所需的 FPGA 时钟频率。 要遵循的正确步骤是按下"OK"按钮、然后对 AFE 进行编程。 对 AFE 进行编程后、您应该会看到 LED 的状态发生变化。

    此致、

    David Chaparro