This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:最大交流过冲/下冲规格?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1189539/afe7950-max-ac-overshoot-undershoot-specifications

器件型号:AFE7950

您好!

 数字 I/O 接口(例如 SPI)和差分接口(例如 SYSREF、SYNCIN/SYNCOUT、REFCLK)是否有最大交流过冲/下冲规格?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    AFE7950数据表的第7.1节"绝对最大额定值"中提供了这些引脚的绝对最大规格。  

    此致、

    David Chaparro