This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 ADC 和 DAC ini 文件之间的差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1189970/afe7950evm-about-the-difference-between-adc-and-dac-ini-files

器件型号:AFE7950EVM

你(们)好

我正在使用 AFE7950EVM 和 TSW14J57进行评估。

我读取 ini 文件以设置 ADC 和 DAC、但我想知道它们之间的差异。

文件名代表什么? (44210等)

此外、如果我想评估900至9000MHz、应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    ini 文件引用在 Latte 中选择的 LMFS 模式。 如果您要将 ADC 或 DAC 编程到 LMFS 44210中、那么在 HSDC Pro 中、您将选择 ini 文件、该文件也称为44210。 可以使用任何 ini 文件在900到9000MHz 范围内评估 AFE、但唯一需要担心的是 ini 文件与您在 Latte 中编程的确切模式相匹配。

    此致、

    David Chaparro