This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AboutAFE7950EVM 程序

Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1192648/afe7950evm-aboutafe7950evm-program

器件型号:AFE7950EVM

是否需要在 AFE7950EVM 和 TSW14J57启动指南的步骤7中将程序更改为'-B '以同时运行 TX 和 RX?

我要将 RX 采样率设置为491.52MHz、因此我运行 Latte 的3_OnboardCLK_RX_TX_500m_FB_disabled.py"、并在 HSDC Pro 的 ADC 选项卡中将程序设置为"AFE79xx_2x2RX_44210"、但在步骤7中、"AFE79xx_2x2RX_4410"不是44210ーB 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    如果缺少'-B 脚本、则可以通过复制'AFE79xx_2x2Rx_44210' 文件并将下面的行添加到文件的末尾来创建该脚本。

    skiperconfig=1

    此致、

    David Chaparro