This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906 RX 抽取

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1191526/afe7906-afe7906-rx-decimation

器件型号:AFE7906

我可以使用4的抽取率和2500MSps 的采样率来获得625MSps 的输出速率吗?

AFE7906数据表中的"7.3.2.6.4 RX 抽取块"一章列出了表7-5中可用的抽取组合。

对于2500MSps、未列出4的抽取率。 这是否意味着它是无效模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    AFE 支持使用4的抽取率和2500MSPS 的采样率。 数据表中提供的表格并未涵盖所有支持的组合、因为可能的组合太多。

    此致、

    David Chaparro