This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:与 Xilinx VPK12O EVM (Versal)配合使用的使用/集成指南

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1189411/afe7950evm-usage-integration-guide-for-use-with-xilinx-vpk12o-evm-versal

器件型号:AFE7950EVM

所有、

我正在处理的项目需要我们使用 Xilinx VPK120 EVM、这需要使用更新的 Xilinx Versal FPGA。

1) 1) AFE7950EVM 是否已与 Versal Premium FPGA 集成、或者更好地还是该板?

2A)如果是、软件/FPGA 设计是否可用?

2B)如果不是、是否有从 ZCU106迁移到 VPK120所需的更改概要?

https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/vpk120.html

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们目前正在开发 TI JESD204c IP 中对 Versal 的支持。 预计将于第2季度初发布。 遗憾的是,到那时,我们还没有现有参考设计的迁移路径,因为 Versal 强制采用基于块设计的方法来集成收发器。 这与 TI IP 的现有集成方法不同。  

    此致、

    阿迈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迈德  

    感谢您的快速响应。

    真是个好消息。 我期待第二季度的早期发布。

    如果之前提供了测试版/预发布版代码、我们很乐意在可能的情况下提供帮助。

    VPK120是否是目标 Versal 平台?

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    硬件验证的目标平台是 VCK190。 我们还没有测试版,因为 Versal 基础架构已对 TI JESD IP 架构进行了返修(收发器无法再嵌入 IP 中,因为它只能在 BD 中实例化)。  

    此致、

    阿迈德