This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851:超宽带解决方案图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM15851, ADC12DJ5200RF, ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1191985/lm15851-ultra-wideband-solution-map

器件型号:LM15851
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RFADC32RF55

大家好、

我的客户目前正在调查 超宽带解决方案。

我发现 我们的 LM15851可用作 超宽带射频采样子系统。

我想知道 TI 是否仍专注于 与超宽带相关的解决方案?

 您是否有任何超宽带 TI 解决方案幻灯片可以分享给我? 或者 LM15851系列解决方案的相关 路线图也是可以接受的。

尤其是 对于汽车/物联网/移动领域、我们的解决方案面向哪些终端设备或应用?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    根据需要多宽的解决方案、我们有很多选择。 如果您发布了有关 LM15851器件的信息、我认为您可能在错误的地方查找。 请通过以下链接查看我们的高速数据转换器目录: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html 

    此 LM15851在4分频至 32分频抽取模式下的采样率高达4GSPS、这意味着输出将是复杂格式、就带宽而言、FS/4高达 FS/32。 因此、LM15851的最大可用带宽为~1GHz、但随着抽取滤波器滚降、这更可能接近800MHz 至850MHz 左右。 我们拥有许多在瞬时带宽方面能够实现这一点的高速转换器。 作为简单示例、请参阅 ADC12DJ5200RF 或 ADC32RF55。

    您能否要求客户填写以下详细信息、以便我们为其特定应用做出最佳选择?

    采样速率:

    可用(瞬时)带宽:

    输入频率范围(最小值/最大值):

    接口首选项(LVDS/JESD):

    转换器分辨率(#位):

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我们有许多超宽带 ADC/接收器可供选择。  其中许多器件具有 LM15851等 DDC、但具有旁路选项、因此这些器件具有更强的出口管制。  

    https://www.ti.com/rf-microwave/transceivers-transmitters-receivers/wideband-receivers/products.html#p157max=2000;4000

    https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html#p157max=2500;10400

    如果您可以向我们详细介绍您的确切规格、我们可以为您提供进一步的指导。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、Chase、  

    非常感谢您的友好回复!

    Kai