This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:时序要求问题

Guru**** 2779795 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1190125/afe7950-timing-requirements-question

器件型号:AFE7950

您好!

我参考从安全网站下载的 TI AFE7950数据表。 是否有如下所示的设置和保持时间的最低规格? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我正在与我们的团队核实我们是否有任何其他数据。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、只是想跟进一下。 您对此问题是否有任何状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    数据表中给出的值实际上是 SPI 的最大规格。 我们将在下一版数据表中对此进行更改。 最大规格应该是您所寻找的规格、因为需要针对 覆盖 PVT 的最差播客"max"对无效时序窗口进行频谱分析。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 是否还有最小规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    最大或最差设置和保持时间规格 决定 了有效的计时窗口。 这些规格不需要最小值。 因此、我们不打算测量最小规格。  

    此致、

    Vijay