This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF97:SPI 非无反应-不接受写入

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/883095/dac38rf97-spi-non-reactive---not-taking-writes

器件型号:DAC38RF97

我们无法使 DAC38RF97接受写入。  我们向 DACCLK 和 SYSREF 提供了一个80MHz 信号(在示波器上验证)、并向 DACCLKSE 提供了一个100MHz 信号。  我们已验证所有电压是否正确。  我们已经验证了 SLEEP、jtrstb、testmode、DAC_GPI0、DAC_gpi1是逻辑零(它们由 FPGA 驱动)。     我们还能够验证是否可以手动切换 resetb。  在复位后、我们使用 BusPirate SPI 主站执行所连接的脚本。  FuseFarm 似乎已经被加载、如读取时所示、0xff = 0x89。  目前、我们正在查看 ATEST 并写入0x01以选择并希望读取电压、以指示 SPI 能够正确写入。  我们无法写入并随后读取多个地址、包括地址0x09。  哪些因素可能会妨碍我们撰写文章?  请访问 appreciated...e2e.ti.com/.../200224_5F00_192106-BusPirate-capture.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 DVDD 电源是否稳定? 确认后、我们可以为您进一步研究。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电源都非常干净。  是否存在我应该研究的电源定序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还通过 RESETB 验证了电源是否稳定/无毛刺脉冲。  

    我们确实观察到、在我们实施了 SYSREF 和 DACCLK+/-之前、FuseFarm 完成位没有复位、尽管我们以80MHz 的频率运行、这可能低于规格。  最初、我们仅实现了 DACCLKSE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fusefarm 加载要求向 DAC 注入时钟、以便开始熔丝加载过程。 这是预期的。

    请提供 SPI 总线读/写的 SCLK/SDENB/SDIO 引脚的示波器截图。

    您可能正在配置不匹配的3线或4线模式。 您需要确保 SPI 总线与3线 SPI 模式或4线 SPI 模式相匹配、这是由寄存器1位7设置的。 在3线模式下、回读来自 SDIO 引脚。 在4线模式下、回读来自专用 SDO 引脚。 我看到您希望使用3线模式、因为您能够在复位时回读。

    另请告知您如何处理 SPI 指令中的 r/w 位。 听起来您可以正确读取但不能写入。 命令中的唯一区别是 SPI 指令中的 r/w 位。 最好在示波器中探测准确的时序、逐位找出 SPI 事务。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在通过 FPGA 进行工作。  但是、现在、我们始终在 SDO 上读回、并始终在 SDIO 上写入。  如果我们处于4线制模式、SDIO 是否可以始终由处理器驱动、或者必须在回读期间进行三态处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显示了一系列命令。  我添加了第一个、以显示我们实际上处于4线模式。

    [0x01 0x18 0x80]
    [0xFF r r]
    [0x81 r r]

    包括捕获文件和范围图。  我已放大每个图。  所有图的顺序从上到下如下:

    SCLK (黑色)
    SDEN (蓝色)
    SDIO (绿色)
    SDO (红色)

    数据如下:

    [0x01 0x18 0x80][0xff r r][0x81 r r]
    /CS 被启用
    写入:0x01
    写入:0x18
    写入:0x80
    /CS 被禁用
    /CS 被启用
    写入:0xFF
    读取:0x80
    读取:0x09
    /CS 被禁用
    /CS 被启用
    写入:0x81
    读取:0xC0
    读取:0x04
    /CS 被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您没有设置为4线模式。 我看到寄存器1 (来自您的连接配置)的位7设置为0。 要访问4线模式、您需要将该位设置为1。

    在4线制模式下、您不必对 SDIO 进行三态处理。 SDO 是专用读数、SDIO 是专用输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我省略了示波器捕获中的第一个命令(但我在命令日志中确实有它)。  抱歉!  看起来我正在正确写入它、但当我读回它时、它返回错误。  启动时的快速查询... 序列应为:

    根据图150:

    1. 应用时钟、复位
    2. 写入0x01 0x81 0x80将其放入4W。
    3. 读取0x7f -检查位15。  我观察到 SDO 始终处于活动状态、与(2)无关。
    4. 如果失败则重做、如果通过则继续。

    第一个命令是(注释突出显示、在第一个和第三个命令中-在本答复的后面部分):

    [0x01 0x18 0x80][0xff r r][0x81 r r]
    /CS 被启用
    写入:0x01
    写入:0x18
    写入:0x80
    /CS 被禁用

       第三条命令读回错误:

    /CS 被启用
    写入:0x81
    读取:0xC0
    读取:0x04
    /CS 被禁用


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf

    能否确认您正在执行以下操作?

    地址= 0x01、寄存器值= 0x1880?  

    [引用 USER="Rolf Wendt"[0x01 0x18 0x80][0xff r r][0x81 r r]
    /CS 被启用
    写入:0x01
    写入:0x18
    写入:0x80
    禁用/CS [/报价]

    如果是、SCLK 为什么不是连续的? 相反、它们被分成3组、每组8位。 应该有一些 FPGA IP 可以在没有连续 SCLK 的情况下执行预定义的 SPI 总线写入/读取。

    此外、对于0x01寄存器的回读、我没有看到 READ 位处于逻辑高电平。 请参阅下面的捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不是通过 FPGA 直接管理状态机、而是使用通过 FPGA 进行缓冲的 PC。  它将逐字节运行、不能设置为使用持续平滑的时钟流运行、这通常是 SPI 所能接受的。  如果需要连续时钟流、我们将实施该方法、尽管可能需要几天时间、但数据表中似乎并未要求这样做。

    对于字节序列、这是序列和响应:

    字节1

    字节2 (读取):

    字节3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经在多个电路板上尝试过这种方法、因此问题始终如一。  读取0xff 和地址的其余部分之间存在一些不同。  很明显、如地址0x7f (0xff 命令)所示、闪存组工作正常。

    与该地址和所有其他地址有何不同?  我尝试读取几个寄存器。  请参阅以下内容:

    1) 1)写入地址0x01:

    写入:0x01
    写入:0x18
    写入:0x80

    2) 2)读取0x7F:
         
    写入:0xFF
    读取:0x80
    读取:0x09

    这是预期中的...

    3) 3)读取0x01:   

    写入:0x81
    读取:0xC0
    读取:0x04

    这不匹配!!!!

    4) 4)读取0x09:

    写入:0x89                                                             
    读取:0xFC                                              
    读取:0x00

    5)写入0x09 (设置为第2页、仅用于启动:

    写入:0x09
    写入:0x00
    写入:0x02
             
    6) 6)读回0x09以检查:

    写入:0x89                                                             
    读取:0xFC
    读取:0x00

    这毫无意义... 虽然0x7F 工作正常、但其他任何一个看起来都不工作。  我们也使用 ATEST 进行了一些实验、但看起来并不像器件正在进行写入。

    我相信所有时钟都在工作。  DACCLKSE 和 DACCLK 上为100MHz
    DACCLK_N 和 SYSREF 上的200MHz。  
    TRST 为低电平
    TESTMODE 为低电平
    睡眠为低电平
    大约500mSec 后 RESETB 处于高电平

    我已经三次检查了引脚分配和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我进行测试时、无论 SPI4_EN 的状态如何、在测试期间、SDO 似乎始终是复位后的有效信号。  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    我已要求更熟悉此器件的另一位工程师对此进行研究。 我们将在下周的下半年回来。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    SDO 具有弱内部上拉电阻、因此在器件复位后它将为高电平。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。  SPI 总线似乎无法处理3个字节的数据... 但是、我们需要24位的连续时钟。  这是在 FPGA 中实现的、并解决了问题。  我认为、多毫秒时钟暂停是问题的根源。  我们正在处理这个问题。