请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在寻找一个针对我的论文构建的毫米波测试台的产品建议。 我需要一个能够将 SDR 生成的基带信号引入毫米波频率的器件。 28GHz、38-40GHz、70-80GHz 范围内的特定频率。 我知道、要涵盖其中的大多数频率、我需要多个器件、想知道对于不同的频率级别、您会推荐什么、或者德州仪器销售的产品是否能够做到这一点。 由于我不想专注于电路或不得不创建 PCB 板、因此评估套件或类似工具将是理想之选。 此外、价格也是一个因素、我希望硬件的价格保持在1000美元左右。