This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 平面单极868MHz 天线设计-修改 TI 天线设计

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/883326/planar-monopole-868-mhz-antenna-design---modify-ti-antenna-designs

大家好、

我正在尝试设计868MHz 的平面天线、受现有 PCB 的形状/尺寸的限制、因此我正在考虑修改 TI 的现有天线(DN023、DN024、DN031)、请参阅下文。

我试过,我失败了… 无法取得与设计说明中所述相同的结果。 因此我决定模拟基本的单极天线、这应该很容易、而不是修改它。 我需要868MHz 的天线、因此根据基本数学原理、可用空间中的四分之一波长约为86mm、PCB 中的四分之一波长约为65mm。  

我创建了一个模型来进行仿真(请参阅下文)、其接地面积足够大85mm、自由空间中的四分之一波以及宽度为50mm 至85mm 的单极波、接地底面和单纹面是完美的 E、集总端口为50 Ω、FR4 1.6 mm 时、机箱为345mm 大 (自由空间中的全波) X、Y、Z 和天线位于其中心。 如果没有匹配电路、它应该工作(不完美)、我想在下一步中添加它。

仿真后、我会得到类似这样的 s11参数。

我缺少什么或做了什么错? 你们有谁能帮我解决这个问题? 非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该员额是一个双重员额,   因此将关闭。