This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:OIP3性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC34H84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/882399/trf3705-oip3-performance

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件: DAC34H84DAC38J84

大家好、

我的客户对 TRF3705有几个问题:

1.我们的数据表中的 OIP3数据是 SCL (单载波电平)或 DCL

2.它们能否 通过调整共模电压来优化边带抑制?

3. 不同 的输入 基带频率(即比较350M 和630m)对  输出信号的 OIP3、增益、LO 泄漏和边带抑制有不同的影响吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    让我们对此进行调查并返回给您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    对于您的问题、需要进行以下澄清:

    1. OIP3数据使用两个音调进行测量,并根据 IMD3性能进行反向计算。 单边带载波样式上有两个音调。

    我相信您正在询问设置是单载波还是双载波设置。 由于 TRF3705是一款 I/Q 调制器、因此该设置始终是具有抑制图像载波的单载波设置。 双载波设置通常是一个直混频器、具有与输出相关的主载波和图像。

    关于您的其他两个问题:

    2.必须通过 I/Q 增益/相位失配来调整边带抑制。 调整 I 和 Q 上的差分共模只会导致 LO 泄漏抑制。

    3.数据表未提供 OIP3/LO 泄漏/边带抑制与基带频率的数据。 如果关键、请离线通知我。

    此设置必须使用 DAC34H84或 DAC38j84等典型 DAC 设置来完成。 当输入基带超出典型的50MHz 范围时、DAC + TRF 的 OIP3不受 TRF 的限制、而是受高频下固有的 DAC IMD3性能的限制。 您可能会在 DAC 数据表中看到、IMD3性能会在 TRF 降低输入 OIP3之前降低。  

    LO 抑制通常不是频率的函数、而是 I 和 Q 之间的差分直流失调电压

    如果带宽足够窄、如20MHz 左右、则边带抑制主要由 I/Q 数据的增益/相位不匹配驱动。 如果带宽足够大、如大于200MHz 左右、则载波带宽内的群延迟将影响 I/Q 图像抑制。 带宽内的相位变化将是@= w*T 的函数、其中@是相位差、w 是频率、T 是 I 和 Q 之间的群延迟。在这种情况下、DAC38J84具有群延迟补偿、可补偿整个带宽内的此类差值。 此外、当基带频率足够高时、LO 和图像都可以更轻松地滤除、在如此高的 IF 应用中、这可能不再是一个问题。