This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:不匹配补偿算法

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/880450/afe7769-mismatch-compensation-algorithm

器件型号:AFE7769

大家好、

我已升级我的客户 AFE77XX。 我的客户对它的补偿方式感兴趣。 产品文件夹描述提到它不需要注入任何特定信号、并且它会连续进行校准。 我的客户主要有两个问题。

AFE77XX 是否会连续补偿不匹配、而不仅仅是启动?

AFE77XX 如何在没有测试信号的情况下补偿失配?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您可以参阅以下应用手册、最后一节、了解有关 TX QMC 的一些简要介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢你的答复。

    1的答案应该是"It runs compensation algorm both start-up and on-line"、对吧?

    但我不理解#2的答案。

    请详细说明这一点吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    如果您的问题与 RX QMC 有关-则它可以连续运行、不需要任何特定的测试信号。

    如果涉及 TX QMC、则仅在主机(FPGA/ASIC)触发时运行。 我们建议使用常规数据运行它。 即、无需特定的测试信号。

    如果您的问题没有得到充分解答、请发送电子邮件给我。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish-San、

    感谢你的帮助。

    那么、您是说它使用常规数据作为 TX 和 RX 的测试信号吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、AFE777xx 确实使用实时数据来校准 QMC

    -Kang