This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:使用 CE (硬件上电)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/877978/lmx8410l-using-the-ce-hardware-power-up

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件:LMX2594

你好

您能不能说明器件在通电时的状态、请使用 CE 引脚。 它保留了之前的寄存器设置还是需要重新编程?

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    寄存器设置在断电时保留。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您提供信息。 我正在研究是否可以实时对器件进行下电上电、因此从启用器件到运行器件的延迟是多少。 直流失调电压补偿是否可以定期完成、或者是否在器件每次通电时进行?

    请注意、在此应用中、LO 是外部的。

    此致

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    对于外部 LO 模式、上电时间将<1msec。 因此、它应该在这段时间内正常运行。

    直流偏移校准由用户启动。 加电后、可通过寄存器编程启动直流偏移校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel  

    很抱歉,但我还有一个问题。 (我目前正在查看选项)

    如果我要使用 PLL 来表示为 发送器链提供上变频 LO、 是否有可关闭器件其余部分的配置?

    我认为有能力关闭 LNA 和信号路径、但这意味着现在只为 PLL 供电?

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    如果您只在任何时候使用 PLL、则应使用 LMX2594。 LMX8410内的合成器实际上是 LMX2594。

    如果您将使用 LNA 或 LMX8410的其他块、我们可以使用隐藏的寄存器禁用它们。