This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽带放大器25KHZ 至2GHz 8V P-P 输出

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/881037/wide-band-amplifier-25khz-to-2ghz-8v-p-p-output

宽带放大器25KHZ 至2GHz 8V P-P 输出50 Ω 负载

我正在寻找宽带放大器(25KHZ 至2GHz)的解决方案、以便为50 Ω 负载提供高达8V p-p 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您是否在寻找单端或全差分放大器?

    最棒的

    Hasan Babiker