This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:提取 AFE7920EVM 的配置文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/878934/afe7920evm-extract-configuration-file-for-afe7920evm

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7920

你(们)好。

如何提取 AFE7920EVM 的配置文件?  

Rgds、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    您可以从 AFE7920页面上请求技术支持信息、单击以下按钮:

    我们将在查看您的信息后再与您联系。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE7920通过称为 Latte 的 GUI 进行编程。  

    下面是 Latte GUI 的培训幻灯片。  

    GUI 的最新版本为 v1.75。

    e2e.ti.com/.../Latte_2D00_Intro_2D00_AFE79xx_2D00_Training.pptx

    随附的幻灯片中显示了使用自动化脚本的示例。 自动脚本按顺序在脚本下面运行。 用户可按以下顺序配置:  

    1. 为 DAC 设置 HSDCPro
      1. 需要加载正确的 INI 文件
    2. 运行 Latte
    3. 运行 Latte -> AFE79xx >启动> setup.py
    4. 运行 Latte -> AFE79xx >启动> devInit.py
    5. 运行 AFE79xx 配置脚本  
      1. 示例脚本可在中找到  
        Latte -> AFE79xx >启动> AFE79xx_EVM_mode#.py
    6. DAC 链路
    7. "Configure HSDCPro for ADC"选项卡
      1. 捕获数据将连接 ADC 路径

    [序列文件转储]

    配置脚本应具有以下行:  

    ##以下参数设置寄存器和宏转储

    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")

    logDumpInst.logFormat = 0x0F

    logDumpInst.rewriteFile = 1.

    logDumpInst.rewriteFileFormat4 = 1

    device.optimizeWrites=0

    device.rawWriteLogEn = 1.

    • 第一行包括 setFileName(),用于设置转储文件名和目录。 默认情况下、Asterix_DIR+device_DIR 为"C:\Users\~~~\Documents\Texas Instruments\Latte\lib"。  
    • logDumpInst.rawWriteLogEn 设置序列转储的启用或禁用。  
      对于文件转储、应将其设置为"1"

    [序列文件加载]

    转储序列文件可使用以下函数加载。  

    • AFE.loadRawConfigFile ('path/name')

    使用正确的路径和文件名、可以在"Command Line"窗口中运行上述命令。