This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计射频应用

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/880011/design-rf-application

主题中讨论的其他器件:CC1310CC2640R2F

大家好、

我设计具有以下要求的应用  

对时钟脉冲进行计数

2.send  

每个器件都有唯一的标识号、数字脉冲和计数脉冲通过射频发送到一起、因此在接收器处我可以存储计数。  

应用必须由电池供电并使用纽扣电池供电。

无需微控制器即可构建这些应用??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射频器件有两个选项:收发器或无线 MCU。 收发器需要 MCU 来控制器件、无线 MCU 包含 MCU、这意味着射频系统必须具有微控制器。  

    您是否了解过 CC1310? (我假设您希望 CC2640R2F 等 BLE 器件能够提供更好的覆盖范围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。您的射频选项对我来说是可以的。但我需要在不使用 Microcintroller 的情况下实施该解决方案。那么、如何计算时钟脉冲?然后我想将该计数存储在某些器件中、并在周期间隔之后将计数发送到接收器端。我如何使用批量实施该解决方案 数量发送器和接收器? 发送器侧由电池供电。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我写的那样、射频解决方案必须具有 MCU。 "但我需要在不使用 Microcintroller 的情况下实施该解决方案":您在这里的定义是什么、该要求的背景是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 基于微控制 的应用程序存在一些差异。我希望在发送器端不使用基于微控制器的解决方案。但我可以使用控制器接收器端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、系统中有一个 MCU。 必须使用此 MCU 来控制无线电。 我假设您可以使用外部器件对时钟脉冲进行计数、但必须将此数字提供给控制数据包发送的 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当你说-"通过射频发送计数"- 你正在寻找的范围是什么?

    如之三所建议   ,您可以使用 CC1310或 CC2640R2F。 您要么必须使用射频收发器和外部控制 器、要么必须使用基于 SimpleLink 平台的集成收发器+ MCU。

    谢谢。