主题中讨论的其他器件:AFE7444
大家好、我继续为 AFE7444而苦恼。 到目前为止、我有两个新问题。
条件:使用 AFE744EVM 连接到 Enclustra Mercury PE1基板(带 XU7模块)(XCZU15EG-2FFVC900I)
AFE 设置为标准模式6 (300MHz)。 FPGA 的固件基于您的官方示例"KCU105AFE74xx"。
1)第一个问题:当我尝试对所有 DAC (A+B+C+D)的 JESD 进行同步以传输某些信号时、同时所有 ADC 的 JESD 也会同步、所有 DAC 的输出信号都具有可怕的脉冲噪声。 TX 器件的警报 JESD 也会显示错误、因此该噪声似乎是由传输的数据丢失引起的。 但是、当我关闭 ADC JESD 时、所有 DAC 的信号都变得清晰、所有误差都消失了。 此外、如果仅针对 DAC A+B+C 同步 JESD -这些输出上的信号是纯净的、但 DAC D 上当然没有信号
2) 2)在本主题 中:https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/p/849298/3157633#3157633 我发布了解决方案:如何生成配置序列、以便在将来使用该序列、例如与微控制器配合使用。 我使用了软件版本。 2.2.1.现在我在你的网站上找到了新版本:2.2.7。 我安装了它、但我的方法不起作用! 当我为 PG3.0激活上的转储模式时、logFile.txt 在我执行算法时不会更新。 那么、现在情况如何呢? 如何获得与您的芯片配合使用的正确序列以实现真正的设计???