This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:具有 TSW40RF82 EVM 的外部平衡-非平衡变压器

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/878430/dac38rf82-external-balun-with-tsw40rf82-evm

器件型号:DAC38RF82

您好!

我尝试使用 TCM2-33WX+ 、因为它具有低相位和振幅不平衡。  

 在 TSW40RF82EVM 上、我制作了以下模板。  

1.组装 L7、L8、R382和 R380。

2.拆下 R381和 R386。  

3.连接 J40  TCM2-33WX+ 次级引脚3。  

4.将 J39连接到 TCM2-33WX+ 次级点引脚4。

5.初级侧的输出

但与板载平衡-非平衡变压器相比、我的信号电平降低了约9dB。  

我是否需要组装 R369?  

R386和 L7相遇时的电压应该是多少?

请告诉我。

谢谢你。

Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallesh、

    由于+1.8V_ANA 基准电源需要进行交流耦合、因此将 R382和 R380替换为0.1uF 电容。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    你是对的。

    它们需要进行交流耦合。 我没有看到这个。  

    是否需要进行任何其他更改?

    请告诉我。  

    由于存在屏蔽、因此执行这些更改有点困难。

    非常感谢。  

    Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallesh、

    我想就是这样。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我无法使外部平衡-非平衡变压器配置正常工作。

    外部平衡-非平衡变压器的频率响应很糟糕。 在整个频段范围内的变化约为8dB。

    可能是我使用了错误的平衡-非平衡变压器。 我不知道。 我放弃了实验。

    我已经回到板载平衡-非平衡变压器。

    感谢你的帮助。

    Mallesh