请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX8410L 数据表引脚说明和7.3.1.2.2 LO 接口作为输入端口:两种状态都不需要上拉电阻用作输入。
但10.1.1高频布线:状态"如果通过外部电容器驱动、则使用50 Ω 上拉电阻器连接到 VCC_BUF 以将这些引脚偏置为输入。"
请澄清...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表引脚说明和7.3.1.2.2 LO 接口作为输入端口:两种状态都不需要上拉电阻用作输入。
但10.1.1高频布线:状态"如果通过外部电容器驱动、则使用50 Ω 上拉电阻器连接到 VCC_BUF 以将这些引脚偏置为输入。"
请澄清...