This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:关于 Latte 脚本

Guru**** 2811255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1190521/afe7950-about-latte-script

器件型号:AFE7950

您好!

我要开发的应用是雷达系统。 我认为不需要 FB 通道、并且启用了 TDD 模式。

1>如何在 Latte 脚本文件中禁用 FB 通道?

在禁用 FB 后、RFMode 5和6在 TDD 模式下均运行?

2> sysParams.serdesFirmware 应该为“真”?  

如果将此参数设置为"True"、将下载哪个固件? 在哪里可以看到 serdesFirmware 源代码?

3>AFE.systemStatus.loadTrims 应为"1"?

4> sysParams.topLevelSystemMode

在哪里可以找到 关于 topLevelSystemMode 的说明。

此致、

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YS、

    1.要在 Latte 中禁用 FB 通道、可以使用以下命令: sysParams.fbEnable =[False、False ]

    2.是的、此参数应设置为"True"。  当此设置为"True"时、AFE 会在内部加载 serdesFirmware、并且源代码无法共享。

    3、是的、AFE.sysStatus.loadTrims 应为"1"。

    4.我将与团队核实有关此参数的更多信息。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我添加 了 sysParams.fbEnable =[False、False]、然后在'Buffer'之后遇到了以下错误

    ================================================================================================

    错误:列表索引超出范围

    #"AFE79xx/bringup/exRefClk_12G_fb off_2023_0202.py"、第188行、输入

    #文件"C:\Users\RFPT-0up.Desktop-584IQR1\Documents\Texas Instruments\Latte\lib\\AFE79xxLibraryPG1p0\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、第88行、位于 inDecorator 中

    # a=func (* args、** kwargs)

    #文件"C:\Users\RFPT-0up.Desktop-584IQR1\Documents\Texas Instruments\Latte\lib\\AFE79xxLibraryPG1p0\mAfeLibrary.py"、第488行、位于 deviceBringup 中

    # self.powerSaveFunctions()

    #文件"C:\Users\RFPT-0up.Desktop-584IQR1\Documents\Texas Instruments\Latte\lib\\AFE79xxLibraryPG1p0\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、第88行、位于 inDecorator 中

    # a=func (* args、** kwargs)

    #文件"C:\Users\RFPT-0up.Desktop-584IQR1\Documents\Texas Instruments\Latte\lib\\AFE79xxLibraryPG1p0\mAfeLibrary.py"、第2526行、位于 powerSaveFunctions 中

    # device.rf[validPage/3].ec_dig [validPage%3].clkgen.REGGROUP_2.property_B0h_5_5 = 1.

    # IndexError:列表索引超出范围

    此致、

    YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsum、

    您能否共享您正在测试的脚本?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../extref_5F00_fb_5F00_off.zip

    你(们)好、David

    我附加了我正在测试的脚本。

    此致、

    YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    我可以运行该脚本、而不会出现任何错误。 您能否确认您使用的是最新版本的 Latte 软件?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我发现我正在使用旧版本 Latte、并在安装最新 Latte 后未检查错误。

    感谢你的帮助

    对此,

    YS