This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 HSDC Pro 参数更改

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1190505/afe7950evm-about-hsdc-pro-parameter-change

器件型号:AFE7950EVM

根据 AFE7950EVM 和 TSW14J57启动指南完成设置并设置 NCO:9.5GHz 后、

输入频率:9.52GHz 在步骤8中、20MHz 时出现峰值、如图所示。

之后、当我设置 NCO:9GHz 和输入频率:9.02GHz 时、20MHz 时没有峰值。

我认为该峰值出现在输入频率- NCO 处、是不是我错了?

或者是否也需要更改 Latte 侧的参数?

此外、如果我想更改采样率、我是否需要对 Latte 执行任何操作?

我更改采样率、同时保持输入信号不变、信号将不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    如果仅更改 NCO 值、则无需更改任何 HSDC Pro 参数。 峰值应出现在输入频率- NCO 处、如您所述。 需要检查的一件事是如何更新 NCO 频率。 您是否在 Latte 中更新了 Rx NCO 参数、或者是否使用了更新 NCO 参数(还检查您更新了哪个通道)。  

    采样率可以在 Latte 中更新、但需要注意的一点是、如果您使用的采样率不是61.44MHz 的倍数、则必须使用外部 LMK 时钟或外部 AFE 时钟。  

    如果您共享正在测试的更新脚本、我们可以查看它。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仅在 HSDC 专业版中更改了 NCO 和采样率、对吗?

    参数是否基本上随 Latte 而改变?

    此致、

    Kazuto Odajima。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    HSDC Pro 仅用于配置 FPGA 和创建/捕获音调。 要更改与 AFE79xxEVM 相关的设置、必须使用 Latte。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白。  谢谢你。

    我应该在 Latte 中输入什么命令来更改采样率?

    或者如何修改现有脚本?

    此致、

    Kazuto Odajima。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    采样率可使用下面显示的参数进行修改。 如需更多信息、请参阅配置指南和 Latte 用户指南(AFE79xx 安全文件夹中提供了这些指南)。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我能够更改采样率。

    可以在"ADC"选项卡中更改 RBW 吗?

    目前、它在7500Hz 时呈灰色、无法更改该值。

    此致、

    Kazuto Odajima。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    RBW 根据 ADC 输出数据速率和所捕获的样本数自动计算。 要更新 RBW、您可以更改 ADC 输出数据速率、必须在 Latte 中执行相同的操作、或者您可以更改正在采集的样本数。  

    此致、

    David Chaparro