This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:"SYSREF_ALIGNE_R"寄存器意味着什么?

Guru**** 2603415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1195103/dac38rf82-what-does-the-sysref_align_r-register-mean

器件型号:DAC38RF82

您好,那里:

我在数据表第42页的寄存器 SYSREF_ALIGNE_R 中看到了"ALIGNE_TO_R1_CNT"和"ALIGNE_TO_R3_CNT"。

我找不到任何进一步的解释、所以我不理解它的含义。

您能否帮助解释 "align_TO_R1_CNT"和"align_TO_R3_CNT"计数器?

谢谢。

此致、

姚华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao-Hua、

    SYSREF_ALIGNE_R 寄存器只计算器件 SYSREF 块处于 R1/R3状态的次数。 这些状态是器件内部的状态、 不会为我们的客户提供有用的信息。 因此、可以忽略该寄存器。

    此致、Chase