This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:JESD_PHASE_MODE

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1194691/dac38rf82-jesd_phase_mode

器件型号:DAC38RF82

您好!

我的客户想知道 JESD 通道使能寄存器的 JESD_PHASE_MODE 位是多少。
请详细说明。
如果 LMFSHd = 82380的宽带 DUC 模式、应 设置哪些位?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.Hirano

    为了最大限度地减少时钟杂散、JESD RX 时钟中使用的通道时钟将由多个相位组成。 根据模式、您需要将 JESD_PHASE_MODE 位更改为具有1、2、4或8个可用的时钟相位。

    在数据表的表41中,标题为“时钟相位(1-0)”的列显示了基于内插值的每种不同模式的值。 因此、对于82380 LMFS 模式、如果使用的内插值为1或2、则应将 JESD_PHASE_MODE 位设置为00。

    最棒的

    Camilo