This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950EVM + KCU105调通。 读取 DDR 到文件错误。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1191735/afe7950-afe7950evm-kcu105-bring-up-read-ddr-to-file-error

器件型号:AFE7950

美好的一天!

我们正在尝试使用 AFE7950EVM 和 Xilinx KCU105。
我们按照"AFE79xx EVM 启动"视频的步骤操作、但当我们在 HSDC 软件中单击"Capture"按钮时、会出现错误:"Read DDR to file"。 Timed_out_error"。
Latte 日志中没有错误。

KCU105板上的 LED 状态:
0 -关闭(Rx SYNC)
1 -打开(Tx 同步)
2 -打开(Rx 复位完成)
3 -闪烁(DRP CLK)
4 -闪存(DXi CLK)
5 -闪烁(TX/RX CORECLK)
6 -闪烁(GT REFCLK)
7 -关闭(TX 空)

我们尝试更改样本数(HSDC 捕捉选项)、反向同步极性和反向串行器/解串器数据、但错误仍然存在。
AFE7950EVM 板上的 GTXCLK 正确、CLK_LAO 相同、245.76 MHz。 FMC VADJ 始终为1.8V。所有线路上的眼图都很好。 AFE7950EVM 电路板电源为5V、电流限制为5A。
我们使用 Latte v5.6和 HSDC v5.20。

问题可能出在哪呢?
INI 文件中的 AFE 设置可能存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE79xx_5F00_2x2RX_5F00_24410_5F00_ini.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgenly、

    我们的团队将在我们的实验室中对此进行测试、并在下周向您提供答案。

    同时也可能对您有所帮助的一点是、在 AFE79xx 安全文件夹中、我们提供了使用 TI204c IP 的 AFE79xxEVM + KCU105的示例参考设计。  


    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeniy、

    在我们一侧检查后发现 、不支持在 HSDC Pro 中使用 KCU105_firmware 的 AFE79xxEVM + KCU105。 此固件由不再支持固件的第三方公司创建。

    为了支持 AFE79xxEVM + KCU105、我们已转向使用 TI204c IP 进行固件开发。 AFE79xx 安全文件夹中提供了可供使用的参考设计。  

    可通过以下页面申请访问 TI-JESD204c IP: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    David Chaparro