This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:DAC 链路配置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1183287/afe7700-dac-link-configuration

器件型号:AFE7700

您好!

我`m 了一个具有板载 AFE7700芯片的定制硬件板。 我`ve 一些与后期配置脚本相关的问题。

在 FPGA 侧、DAC 方向配置为48410 (LMFS)(用于同时传输 DAC AB 和 CD)。

根据配置有几个简单的问题、以确保一切都正确:

1.在较晚的脚本中,我`ve 进行以下配置是否正确:

sysParams.LMFSHdTx              = ["24410","24410"]

2.如果电路板上的所有差分对都在无反转的情况下布线、我是否应将以下内容写出来:

sysParams.serdesRxLanePolarity = [0,0,0,0,0,0,0,0]

3.如果我需要 将链接映射到 SRX1-4串行器/解串器线路、则多路复用器应配置如下:

sysParams.jesdRxLaneMux = [0,1,4,5,2,3,6,7]	# TX1,TX2,TX3,TX4,NA,NA, NA, NA

接下来是同步 GPIO 配置:

sysParams.jesdTxRxABSyncMux		= 0 
sysParams.jesdTxRxCDSyncMux		= 0 
sysParams.jesdTxFBABSyncMux		= 2 
sysParams.jesdTxFBCDSyncMux		= 2 
sysParams.jesdRxABSyncMux		= 0 
sysParams.jesdRxCDSyncMux		= 0 
sysParams.jesdABLvdsSync		= 1
sysParams.jesdCDLvdsSync		= 1

谢谢、  

正在等待您的回复