This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 输入/输出电平

Guru**** 2601315 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1195136/afe7950evm-afe7950evm-input-output-level

器件型号:AFE7950EVM

您是否有有关 AFE7950EVM 输入电平/输出电平的文档?

我正在使用 HSDC Pro 进行评估、DAC 的比例因子为1、屏幕上的传输信号电平为-3.5dBFS、当使用频谱分析仪进行确认时、该值为-19dBm@1GHz。

根据器件数据表、满量程为4.2dBm@850MHz、4.6dBm@1800MHz、这与测量结果非常不同。

此外、当 ADC 中的信号发生器输入0dBm 时、它在 HSDC Pro 屏幕上显示为-45dBFS、这是非常低的。

评估板内的损耗是多少?

请告诉我目录规格存在差异的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    在 AFE7950EVM 上、DAC 输出/ ADC 输入电路针对9.5GHz +/- 0.4GHz 频带运行进行了优化。 此外 、使用的 NCR2-113+平衡-非平衡变压器的频率范围为4.7至12GHz。

    这就是1GHz 输出/输入下出现高损耗的原因。

    此致、

    Vijay