This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:如何解决 JESD 错误

Guru**** 2917130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/935852/dac38rf89-how-to-resolve-jesd-error

器件型号:DAC38RF89

您好!
我的客户发生了 JESD 错误。 请您回答他的问题吗?

[现象]

JESD_ALM_L[0:7]寄存器上显示的错误如下:

JESD_ALM_L0      0x2000
JESD_ALM_L1      0x2F00
JESD_ALM_L2      0x2000
JESD_ALM_L3      0x2800
JESD_ALM_L4      0x2800
JESD_ALM_L5      0x2000
JESD_ALM_L6      0x2800
JESD_ALM_L7      0x2800

当 DAC 输出为零时、他尚未发现问题。 但是、当输出实际数据时、会发生问题。   在16个电路板中、只有一个电路板存在此问题。

 

[问题]

  •  查看寄存器读取结果、通道1中存在许多错误(JESD_ALM_L1)。   通道1是否未正确接收数据?   (其他通道是否存在任何问题?)
  •  他应该如何调查和调整发生此类通信错误的时间?   是否有任何可调整的参数、例如均衡器设置?
  • SRDS_CFG1、2个寄存器等已更改。 是否需要在进行更改后初始化 JESD 电路? (RESET_CONFIG 寄存器 init_slice 1→0的位1、0)

 

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    第一步是解决代码组同步问题。 存在代码组同步错误、这意味着未正确检测到 K28.5字符。 客户可以在链接期间进行探测、以查看握手期间是否存在0xBCBC 或 k28.5。

    请确保 SerDes 通道从 FPGA 到 DAC SRX 输入之间具有适当的正/负路由。

    我将以离线方式向您发送一些文档、以便与客户一起查看。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    只需检查您的响应即可。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉耽误你的回答。  该错误每加电10次就会发生一次。

    请告诉我们启动时的设置过程以及要检查的设置、如均衡器设置。

    此外、SRDS_CFG1、2寄存器等已更改。 更改后是否需要初始化 JESD 电路?
    (BIT1、RESET_CONFIG 寄存器的0、init_slice 1→0等)

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    串行器/解串器是自适应的、在初始链路训练后不需要进一步配置。 我将详细介绍并返回给您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    有关一些调试策略、请参阅以下报告。  

    每当 SerDes 块发生更改时、我们建议在 init_Slice 上执行另一个初始化以重置 JESD204内核。

    谢谢。  

    e2e.ti.com/.../General-Alarms-for-All-Converters.pptx