This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A NFC RFID MIFARE Classic

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/930269/trf7970a-nfc-rfid-mifare-classic

主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP430F2370

你好  

我使用 TRF7970A 进行轻卡检测和移动 NFC 、我有 sloa227 Source

我已成功读取 UID/SAK/TYPE 、但 无法读取数据。  

 我想当我读取 NFC 卡时。 SAK 为0x08   

它是 MIFARE Classic 1k、但 看起来像 sloa227、不支持 MIFARE Classic 1k。 仅支持 MIFARE 超轻型   

是否没有解决方案??   

我需要示例 Source 来读取 mublie NFC/Mifare Classic 1k  

谢谢主席先生

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingu、

    请参阅以下链接、获取源代码以读取 MIFARE 经典1k 卡:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-NFC-SDM

    请注意、此代码适用于 MSP430F2370。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!  

    我有疑问  

    sloa214正在使用 SDM。  

    SDM 是否真的需要读取 MIFARE Classic 1k?   

    因为我在没有 SDM 的情况下读取 NFC UID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingu、

    有关 Mifare 经典卡的不同模式的详细信息,请参阅以下文档(第2.2章):

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa214

    读取 UID 是标准 ISO14443A、但读取块需要进行身份验证、这需要 SDM。

    如需更多信息、也可在论坛中搜索("Mifare 和 Classic (Mifare 和 Classic)")。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们需要使用 DM0。 无法在 DM0上读取/写入 Mifare classic 1k?

    请检查是否有方法通过 DM0执行此操作。

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 Mifare Classic 卡的不同模式的详细信息,请参阅本文档(第2.2章):

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa214

    DM0是主机处理器必须自行处理完整协议的模式、也是非常严格的时序要求。

    请参阅第3页的图1。

    此致、

    Helfried