This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80:驱动两个 DAC 通道的单链路。

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/935925/dac38rf80-dac38rf80-single-link-driving-both-dac-channels

器件型号:DAC38RF80

您好!    

对于 DAC38RF80、我能否使用一个 JESD204B 链路来驱动具有相同 I/Q 数据的两个多频带 DUC 通道。   多频带 DUC 通道1将驱动 DAC A、多频带 DUC 通道2将驱动 DAC B。  这些通道将配置为具有相同的内插速率、但会具有不同的 NCO 设置。  

谢谢、

Scott

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    DAC38RF80的多频带 Duc 通道都具有 JESDRX 块、您可以对它们进行编程、使它们用作单链路。 数据表中的第8.3.8节介绍了该配置的设置。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David     

    我在数据表中看到了单链路功能。  但是、不清楚每个多频带 DUC 通道的 JESDRX 块是否可以使用相同的物理 Rx 通道。   为了澄清这一点、我询问包含1个 IQ 对的单个链路是否可以路由到两个多频带 DUC 通道。

    谢谢。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    可以对两个 JESDRX 块使用相同的物理 Rx 通道。 为此、您必须修改 JESD_CROSSBAR1、JESD_CROSSBAR2、 通道 B 的 JESD_LN_EN 寄存器、以便它们与通道 A 的寄存器匹配。更改这些寄存器可让您选择多 DUC 将从哪些串行器/解串器通道获取数据并启用正确的通道、如数据表中的第8.3.8节所述。

    此致、

    David Chaparro