This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与两个 LAUNCHXL-CC1352P1进行单向通信

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/934877/one-way-communication-with-two-launchxl-cc1352p1

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352P1

我只想在一个方向上通信、一端将发送数据、另一端将接收数据。 无握手、无其他协议、仅进行单向通信。   是否可以使用 LAUNCHXL-CC1352P1开发套件?

是否可以有两个器件向接收器发送2Mbps 数据? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用专有模式。

    是的、可实现2Mbps 数据速率。

    您可以使用 SmartRF Studio 并检查现成可用的模式。

    有关 CC13x2功能、请参阅下表。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我会尽快回复您。

    此致、

    BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的最大有效数据速率(符号速率)是多少?

    此外、对于高数据速率、偏差和射频滤波器带宽的值是多少?

    我们是否需要为 高数据速率添加数据包间隔?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请下载并检查 SmartRF Studio 以了解不同模式下的设置。

    对于1Mbps、偏差为350kHz。

    最大有效数据速率是什么意思?

    如果增加数据速率、则会占用更多带宽、如果 Tx 功率 保持 不变、则范围会更小。

    您可以使用我们的范围估算器来估算范围。 我们的网站上提供了范围估算器。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最大有效数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否只有发送模式和接收模式选项?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个收发器、但是的、您可以使用仅 Tx 和仅接收选项。

    效率取决于范围和 数据速率要求。

    如果您不需要更高的数据速率、则使用应用所需的最低数据速率。

    谢谢、

    PM