This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:Latte GUI 安装程序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/933396/afe7920evm-latte-gui-installer

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7920

大家好、我一直在尝试下载配置我已经收到的 AFE7920EVM 模块所需的 Latte 软件。

在产品手册中,说明可以使用 TI 的 MySecure 网站下载该软件。 当我转到 MySecure 时、系统会通知我联系 TI。 我已在产品页面上请求有关 AFE7920的更多信息,但我的请求被拒绝的原因是:“由于支持能力有限,我们目前无法提供此板”,但我已经拥有硬件,因此我不理解为什么我的请求被拒绝。 我已提交了提出这一问题的请求单,并已指示我在本论坛上发帖。 我感觉自己好像在圈中跑步-请告诉我需要做什么才能让 Latte 配置 AFE7920EVM。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    我们的营销团队正在整理这一问题。 谢谢。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的营销活动将与您联系。 谢谢。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道我应该何时以及如何期望他们能够达成目标?

    谢谢、

    Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    我已与你联系。 请离线与我联系、我将向您发送链接。

    -Kang