This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:信号电平

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/933810/afe7444evm-signal-levels

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

您好!

  可馈送到 AFE7444 EVM 的最大信号电平是多少?EVM 输出端的最大信号电平是多少?

根据 DSA (20至28dB)的最大衰减设置数据表、输入电平可以为12.4dBm。 DSA 的 IP3级别是否会影响 ADC 的性能? 各种波形图显示了-3dBFS 和 DSA = 4dB 时的 IMD 和 IP3测量值。 这里的绝对信号电平是多少?

我们将带宽为500MHz 的12GHz 信号下变频为较低频率(2-4GHz)、以便 随后由 AFE7444对我们的应用进行采样。 是否有任何指导原则可选择是否考虑我们的信号带宽(计划以3GSps 的速率对其进行采样)。  

感谢您的提前帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM:

    根据数据表、无 DSA 衰减的最大满量程输入为-7.6dBm。  满 DSA 衰减时的最大值为+12.4dBm。  TX 输出功率最大值取决于输出频率。  您可以在图119中看到该图。  在500MHz 至6GHz 范围内、输出功率范围为~5dBm 至-5dBm。

    RX 衰减范围的前8dB 是数字的、因此它不会像典型的模拟衰减那样影响 IMD 性能。  在最初的8dB 之后、衰减是模拟的、并且 IMD 乘积相对于衰减设置下降(理想情况下) 3:1。  绝对信号仍然与上述信号相同:-7.6dBm。  如果处理2音或调制信号、请记住总平均功耗和信号的 PAR。

    对于您的应用、请记住几个频率规划注意事项。  如果以3GSPS 采样、奈奎斯特边界将为1.5GHz 和3GHz。  在不修改采样率的情况下、您将无法有效地捕获接近或处于边界的信号。  还要注意交错杂散及其位置。  数据表概述了交错杂散频率位置(相对于采样率和输入频率)和杂散电平的各种组合。  有时、对于大型 BW 应用、这些杂散可能会落入您所需的频带中。

    -RJH