This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:"配置 DAC WRITE_REGISTER_FAILED"使用 HSDC Pro 时

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/932748/afe7444evm-configure-dac-write_register_failed-when-using-hsdc-pro

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

您好!

我正在使用 TSW14J57EVM 数据采集板与 AFE7444EVM 配合使用。 我按照用户指南通过具有内部时钟的 DAC 发送音调。

在设置模式下配置正常、并且 LMK 锁定 LED (D7)亮起;但是、当我返回 HSDC Pro 并单击发送时、我会出现以下错误:

"配置 DAC、WRITE_ REGISTER_FAILED;Write 寄存器操作失败。" 您认为该误差来自什么原因? AFE7444EVM 和 TSW14J57EVM 板之间的链路是否未正确建立、因此配置不起作用?

感谢你的帮助、

热电堆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热电堆:

    该错误通常意味着 FPGA FW 未正确加载。  很多时候、这是由于欠压情况造成的。  确保'J57具有良好的12V 电源、且电流限制设置为3A。  

    检查以验证 您是否正在完成 用户指南第5节中概述的 HSDC Pro 软件过程、以 设置正确的 ini 文件并加载固件。

    -RJH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:固件确实未正确加载。

    热电堆