This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:第二奈奎斯特输入电路

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/931871/ads58j63-2nd-nyquist-input-circuit

器件型号:ADS58J63

您好!

我将使用以下给定的 ADS58J63模拟输入电路。 我在 其中一篇论坛帖子中阅读 了建议、如果在第二奈奎斯特区域中使用、则删除 R841、C2946和 R849。 该建议对 ADS58J63也有效吗?

我的采样频率为500MHz

fin = 250MHz - 500MHz

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    该滤波器的通带频率是多少? 这将决定您是否移除这些器件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我正在寻找250MHz - 500MHz 的通带。 TI 是否为此频率范围推荐了任何输入电路?

    我的采样时钟为500MHz。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    我正在检查此筛选器请求。 您将在此应用中使用哪种模式?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您能否告诉我们上述电路是否与放大器或平衡-非平衡变压器/变压器相连?

    在这两种情况下、您能否提供器件型号?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    在我们了解上一级源阻抗后、我们可以帮助进一步细化该阻抗。 现在、这里是滤波器设计的起点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我有一个差分放大器 AD8369、后跟一个在 ADC 输入之前带通量为230MHz 至520MHz 的差分 BPF。

    我正在使用 mode0配置中的 ADC。

    FS:500MHz

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    感谢您提供更多信息。 请参阅随附的 BP  滤波器设计。 RA 应约为5-10欧姆、Rb = 5-15欧姆。

    滤波器接口不是具体的、请记住这一点。 这将提供一个良好的起点。

    此致、

    Rob