请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX8410L 主题中讨论的其他器件:TRF370417、
我有一个可生成差动 IQ 的 ADC/DAC、瞬时带宽大于1GHz (4MSPS)。 我正在查看 LMX8410L 和 TRF370417、以将基带信号调制和解调为4GHz IF 信号。 我进行第二次上行和下行转换、从4GHz IF 转换到28GHz 射频、这将馈送波束形成器芯片。 我的问题是、我是否选择了正确的调制器和解调器、因为瞬时 BW 很重要。 由于我们的 ADC/DAC 可以处理它、我可能希望达到1.2GHz 的更高带宽。
我的问题是1) LMX8410L 和 TRF370417 的器件型号是否正确?