This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:LMX8410L 和 TRF370417

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/931127/lmx8410l-lmx8410l-and-trf370417

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件:TRF370417

我有一个可生成差动 IQ 的 ADC/DAC、瞬时带宽大于1GHz (4MSPS)。 我正在查看 LMX8410L 和 TRF370417、以将基带信号调制和解调为4GHz IF 信号。 我进行第二次上行和下行转换、从4GHz IF 转换到28GHz 射频、这将馈送波束形成器芯片。 我的问题是、我是否选择了正确的调制器和解调器、因为瞬时 BW 很重要。 由于我们的 ADC/DAC 可以处理它、我可能希望达到1.2GHz 的更高带宽。

我的问题是1) LMX8410L 和 TRF370417 的器件型号是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seyed、

    两个器件均支持4GHz 射频。

    如果 BW 最大为1GHz 在 TRF370417中;而最大频率为1.35GHz 功能。 恐怕您必须将 IF 带宽限制在1GHz 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我是否应该假设 TI 没有适用于1GHz 以上带宽的解决方案、而我唯一的前进道路是使用 LMX8410L? 我是否可以在原型设计中使用研发解决方案(待发布)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seyed、

    好的、目前我们没有>1GHz 的 IF 带宽调制器。  

    TRF 部件不属于我的团队、您可能需要在射频和微波论坛中查看此内容。