This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:工作状态引脚输出错误(引脚 N6输出低电平)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/928379/iwr1642-working-state-pin-output-error-pin-n6-output-low-level

主题中讨论的其他器件:IWR1642

iwr1642引脚 N6上电输出低电平、表示输出错误、什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user5271296、

      nERROR 置位可能是由多种原因引起的、主要原因是1)电源在启动时不稳定2)器件的启动状态不正确3)芯片时钟可能不正确4) QSPI 闪存可能与引导加载程序不兼容5) nRESET 版本不遵循数据表中建议的时序。 等等

    1)原理图检查清单2)布局检查清单3)遵循硬件启动指南、请参阅以下 EVM 检查清单。   https://www.ti.com/lit/zip/swrr151

    与 TI EVM 的原理图/布局 w.r.t 有何区别?  

    您可以参考技术参考手册(TRM)、了解在错误信号监控的帮助下 nERROR 引脚报告的错误。  

    下面是参考文档的屏幕截图。 为此、您需要将 JTAG 引脚连接到器件、并需要通过 CCS 读取 ESM 状态寄存器、以准确识别 nERROR 引脚报告的错误。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.