This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:如何在初始化后 chang JESD 通道多路复用器?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1195810/afe7950-how-to-chang-jesd-lane-mux-after-initialization

器件型号:AFE7950

您好!

1>

我的定制板上有六个 afe7950、由于 PCB 布线原因、JESD 通道多路复用器彼此不同。

我检查了 Latte 脚本文件、发现不同的器件配置了串行器/解串器、JESD TX 通道多路复用器和 JESD Rx 通道多路复用器。

无论如何、如果在初始化之后有一种重新配置 setes 和 JESD 通道多路复用器的方法、我希望减小代码大小并仅将脚本文件嵌入到我的源代码中。

是否有用于此的函数?

2>  

我使用4通道、LMFS 为'24410'   

FPGA 的通道0/1/2/3分别连接到 AFE 的7sx/8sx/6sx/5sx。 我很困惑如何在 Latte 上设置 jesdRxLaneMux 和 jesdTxLaneMux

哪一个是正确的设置? [6、7、5、4、3、 2、1、0]? 或 [7、6、5、4、3、 2、0、 1 ]? 或其他设置?

此致、

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    1.在启动后无法重新配置 JESD 通道多路复用器参数,因此 没有执行此操作的功能。  是否所有6个 AFE 都使用相同的串行器/解串器通道5-8? 如果是这样、您可以配置 AFE 以使用这些通道并在 FPGA 中执行通道多路复用。  

    2.通道复用参数应设置为如下所示的设置。 这会将 ADC 和 DAC 设置为使用 JESD 通道5-8。 要查看 AFE 的配置方式、您可以使用 iGUI 的 JESD_TX 和 JESD_RX 选项卡、如下所示。 配置 AFE 后、按下"Refresh GUI"按钮后将显示通道配置(需要注意的一点是、此配置仅用于显示目的)。  

    jesdTxLaneMux =[6、7、2、3、5、4、0、1]

    jesdRxLaneMux =[6、7、2、3、5、4、0、1]

    此致、

    David Chaparro