This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:布局建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1193728/afe7769-layout-suggestion

器件型号:AFE7769

您好!
由于布局限制、我们在设计中使用 AFE7769。我们希望将 TX 差分信号路由到内层的平衡-非平衡变压器 、请确认这是否是我们案例的可行解决方案、并提供您宝贵的意见

 

此致  
Pavan Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    焊接在 Tx 差分信号路径上的组件用于匹配目的。  由于 Tx 差分信号布置在电路板内层上、如果不符合-10dB 回波损耗规格、则可能难以调整匹配元件的值。  此外、根据电路板内部的布局和层数、在内层使用高频信号可能会导致不必要的耦合并可能干扰其他信号路径。  从理论上讲、这是可行的、但由于上述原因、TI 不建议这样做。

    如果客户确实决定将 Tx 差分信号路由到电路板内层、 最好使用几个比一个较大过孔更小的过孔。 此设计选择可降低电感 、并在其中一个过孔发生故障时提供额外的电流路径。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    感谢您的建议。  
    我们的问题已经解决